Release-Historie von Toolkit version 22.3.pre
22.3.0
2023-06-07 Neue Funktion in der Massenbearbeitungsmaske
Es ist nun möglich, Massenbearbeitungsmasken so einzurichten, dass für
bestimmte Spalten ein "für alle übernehmen"-Modus verfügbar wird. Hiermit kann
ein eingetragener Wert auf alle angezeigten Daten übernommen werden.
Das Rendering von Massenbearbeitungsmasken wurde außerdem verbessert, sodass
auch längere Listen jetzt schneller aufgebaut werden können.
T240610
2023-05-04 Dynamisch gerenderte Suchseiten und Unterformulare
Ein neuer Modus für Suchseiten, der für neu gebaute Seiten in Zukunft
standardmäßig verwendet wird, erlaubt eine höhere Performance beim Blättern und
eine genauere Anzeige der Gesamtzahl an Ergebnissen. Damit wird es nicht mehr
notwendig, z.B. bei 1000 Ergebnissen abzuschneiden und statt der Anzeige
"Datensätze 1-20 von über 1000" wird jetzt die genaue Gesamtzahl angezeigt.
T240949
2023-05-04 Verbesserung der Abarbeitung von vorgefilterten Datensätzen
Wird eine Liste von Datensätzen vorgefiltert und dann von oben nach unten
abgearbeitet, wurde das Verhalten verbessert. Falls der aktuelle Datensatz nach
der Bearbeitung nicht mehr zur aktuellen Filterung gehört, z.B. weil er im
Status weitergeschoben wurde, wird er im Selektor nach oben und nicht nach
unten sortiert, sodass ein Weiterblättern wie erwartet zum nächsten Datensatz
führt.
T240302
2023-05-04 Groß- und Kleinschreibung von Benutzernamen beim Login
Der Benutzername beim Login darf jetzt auch mit einer beliebigen Kombination
von Groß- und Kleinschreibung eingegeben werden.
T239063
2023-05-04 Erkennung von Änderungen direkt beim Tippen
Es ist nicht mehr notwendig, ein Eingabefeld zu verlassen, damit die Eingabe
bemerkt wird und Pflichtfelder, ungültige Eingaben und die Frage, ob der
Speichern-Button aktiv wird, aktualisiert werden. Eine kurze Pause während der
Eingabe genügt.
T229138
2023-05-03 Performanceoptimierung des Renderings von Unterformularen
Auch editierbare Unterformulare werden jetzt spaltenweise gerendert und können
hierbei teilweise davon profitieren, dass gewisse Berechnungen nur einmal pro
Spalte geschehen müssen.
T234753
22.2
Signifikante Beschleunigung der Ladezeiten von Unterformularen
Automatischer Wechsel des Selektor-Eingabefelds
Abhängig von der Anzahl auswählbarer Datensätze wechselt das
Selektor-Eingabefeld jetzt automatisch zwischen einem Selektor ohne Lupe
zur Suche bei nur wenigen Datensätzen, einem Selektor mit Lupe bei
mittelmäßig vielen und einem einem Eingabefeld, das rein über die Lupe zu
bedienen ist, bei vielen Datensätzen. Hierdurch ist die Warnung, dass mehr
als die angezeigten Datensätze zur Auswahl stehen, nicht mehr erforderlich.
Unbegrenzte Exports
Der Excel-Export auf einer Suchseite funktioniert jetzt ohne
Limitierung, selbst wenn die Suchseite selbst z.B. "von mehr als 1000
Datensätzen" anzeigt.
Eingebettete Bilder in Handbüchern
Beim Schreiben von Kontexthandbüchern konnen Bilder jetzt per Drap+Drop
eingefügt werden.
Einheitliche Darstellung von Fließkommazahlen
Abhängig von der gewählten Sprache werden Fließkommazahlen jetzt überall
mit dem korrekten Dezimaltrennzeichen dargestellt.
22.1
MTC-Anbindung des DMS.
Attributskategorien und Dokumenttypen werden jetzt jeweils unterteilt in
Einträge, die durch das System und insbesondere angebundene Module
bereitgestellt werden sowie manuell angelegte.
Durch das System bereitgestellte Einträge stehen unabhängig vom aktuellen
Organisationsbereich zur Verfügung, solange eine entsprechende Rolle bei
diesem Organisationsbereich verfügbar ist.
Manuell angelegte Einträge werden nicht mit Rollen verknüpft, sondern mit
Berechtigungsgruppen, wodurch auch die Zuordnung zum Organisationsbereich
definiert ist.